欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

完美完成转角角落部位R圆角加工的方法

  • 2021.11.09 13:22:36
  • 米思米
  • 4766

问题

希望完美完成转角角落部位R圆角加工


在袋形的转角角落部位进行微小R圆角加工时,刀具发生抖动。应该如何做才能完美完成转角角落部位的R圆角加工?

回答

关键点在于刀刃半径尺寸的选择


在进行转角角落部位的R圆角加工时,如果使用相同尺寸的平头立铣刀,则会出现刃口接触长度增大并导致颤振,因此推荐使用刀刃半径为R尺寸的70~80%的平头立铣刀。

(例)要将转角角落部分加工为R1时

刀刃半径为与角落R相同的2φ时
由于刀刃的接触长度增大且发生颤振等,会对加工面粗糙度、刀具寿命造成不良影响。

完美完成转角角落部位R圆角加工的方法

刀刃半径为与角落R的75%的1.5φ时
接触长度变为与切削点相近,接触长度减小的切削过程,对于加工面粗糙度与刀具寿命方面都更加有利。

完美完成转角角落部位R圆角加工的方法

在此基础上,提高切削速度、降低进给速度、优化选择夹具以及确保最低限度的刀具伸出量等对策也很有效。

推荐商品简介

平头立铣刀具有不同刃长的丰富品类


完美完成转角角落部位R圆角加工的方法


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities